This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4067:通道间干扰

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/754841/cd74hct4067-interchannel-interference

器件型号:CD74HCT4067

74HCT4067M      5.1V POWERD;当通道 IX 上的输入电压 大于4.3V,选择其他通道将读取500mV 电压(在 引脚1上增加 Ix 输入)实际上其他通道是悬空();这种现象是否正常?我如何避免这个问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法伦

    我是否正确理解了您的测试?  

    Vcc = 5.1V

    例如,您将>4.3V 的电压放置在信号路径(I0)上

    所有其他路径都是浮动的

    例如、您使用 万用表测量浮动通道(I4)上的电压为500mV

    测试期间 E 和 S 引脚的状态是什么?  引脚1的公共输入/输出是什么?  

    如果您在通道上放置弱下拉而不是将其悬空、会有什么不同?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复!
       您的理解是正确的;
      我的新测试 方法和测试结果:
    1 μ A:
    VCC=5.1V
    S0、S1、S2、S3、E  3.3VOR0V 来自 MCU(3.3V POWERD)
    VIN=4.4V
    2:μ A
    VCC=5.1V
    S0、S1、S2、S3、E  3.3VOR0V 来自 MCU(3.3V POWERD)
    VIN=3.3V
    3:我们的实际电路

    谢谢、

     法伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法伦

    在屏幕截图中、I0 (引脚9)上有直流4.4V 电压、并且在 I/OCOM (引脚1)上显示的黄色示波器快照测量正确吗?  

    所有其他 IX 引脚都是悬空的,但您要每~20ms 更换一次 Sx 引脚,以选择通道 I1、I2、I3 .... 您的期望是、当您更改为其他通道时、您不应看到任何电压、因为您不会驱动这些引脚。   

    当您对 I0 (引脚9)上的直流3.3V 进行相同的实验时、更改 Sx 引脚时、其他通道上没有电压。  对吧?   

    您是否能够在 同一示波器上隔离 CD74HCT4067并将 I0引脚9电压与 I/OCOM 电压引脚1进行比较?  

    您是否能够将 I1 PIN8电压与引脚1上的 I/OCOM 电压进行比较?  

    此器件是无源 FET 开关、只需将 IX 引脚上的电压传递到 COM 引脚即可。  我想看看 IX 引脚上是否有噪声或电压。  IX 引脚上可能会有噪声、开关会将该噪声传递到 COM 引脚。  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    我。到了这个问题、当一个通道输入电压接近或超过电源电压时、我们的5.1V 电源电压仅约为4.3V μ A、这将影响其他通道数据。

    谢谢、

    法伦