This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 与 HDMI 2.0和4X2开关兼容

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/754549/ic-compatible-with-hdmi-2-0-and-4x2-switching

主题中讨论的其他器件:TMDS442

有人能告诉我我们的 IC 是否与 HDMI 2.0和4x2矩阵开关兼容。 如果可用、请告知我器件型号和相关文档。

谢谢、此致、

Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您支持的数据速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我需要具有4x2矩阵切换选项的 HDMI 2.0兼容芯片。

    谢谢、此致、
    Chandana。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、此器件不支持 HDMI2.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我知道吗、我们是否有支持 HDMI 2.0和4X2矩阵切换的 IC?

    谢谢、此致、
    Chandana。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持、我们的器件不支持 HDMI 2.0和4X2矩阵切换
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。