This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:TI Kepler2的 XFI0无法接收消息

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/754032/linux-xfi0-of-ti-kepler2-unable-to-receive-message

工具/软件:Linux

您好、TI、

现在、K2在与 axm 通信时无法接收消息。 K2的 XFI0连接 axm hss3-2。 K2在工作过程中突然出现,表示 K2无法接收消息,但 K2可以将消息发送到 axm。 K2是否曾遇到过此问题?
随附 K2的一些寄存器信息。 云您检查 K2寄存器日志? 如果这些寄存器不够、您是否需要添加其他寄存器? 如果需要其他寄存器日志、您能否提供需要添加的寄存器地址? 我可以电话号码吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../k2_5F00_network_5F00_log.log

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪款 SoC 和哪款 Linux SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    现在提供的信息是:K2型号为 K2 PG2.0、Linux 版本:3.10.74、gcc 版本4.0.3、我不知道此信息是否能帮助您了解此问题? 谢谢。


    此致、
    Viya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享您使用的 SoC、K2 (K2H、K2K、K2L 等)器件是整个系列的器件。 我需要这样做、以便在需要时将其引导至正确的团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这是 TCI6638K2KBXAAW2H。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 是否有此更新? 请?