This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157 Ioff 功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TS5A63157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/753470/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157-ioff-function

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TS5A63157

客户表示、当 I/O B 处于高电平时、Vcc 将具有1.6V 的断电电压。 它是否与关断保护相关? SN74LVC1G3157没有 Ioff 保护、1.6V 是由来自 I/O 的回流电流引起的? 对设备有任何危险? 如果 I/O A 为高电平,Vcc 也会有电压,甚至会断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张  

    当 Vcc = 0V 时、SN74LVC1G3157没有断电保护来防止回流过 ESD 二极管。

    您将需要选择具有  断电保护功能的 TS5A63157等器件、以防止出现此问题。  当 Vcc=0V 时、这个器件包括一个泄漏技术规格。    

    谢谢、  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    抱歉、在 TS5A63157规范页中、VNO/VNC/VCOM 的最大值为 V++0.5V。 一个示例是 V+仅为0V、VNO/VNC/VCOM 只能为0.5V? 我不这么认为,但你能解释一下吗? 谢谢!
    另一个问题:I/O 范围通常为-0.5 ~VCC+0.5V 在许多规格中、这是由采用 CMOS 技术的 I/O 体二极管造成的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)断电保护规格适用于 Vcc = 0V 的情况。 您可以在断电泄漏电流中看到、当 Vcc = 0V 时、最高5.5V 的电压可放置在 COM/NO/NC 上、小于1uA 的电流将通过开关泄漏。

    2) 2)信号路径的输入端通常有一个 ESD 保护电路、类似于连接到 Vcc 或 GND 的二极管。  这就是绝对最大值指定 在二极管压降超过电源轨时不超过~μ A 的原因、因为随着电压超过电源轨、将出现指数级泄漏电流。  

    谢谢、  

    Adam