This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:[常见问题解答]TI Kepler2的 XFI0无法接收消息

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/754043/linux-faq-xfi0-of-ti-kepler2-unable-to-receive-message

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:

现在、K2在与 axm 通信时无法接收消息。 K2的 XFI0与 axm HSS3-2连接。 K2在工作过程中突然出现,表示 K2无法接收消息,但 K2可以将消息发送到 axm。 K2是否曾遇到过此问题?
随附 K2的一些寄存器信息。 云您检查 K2寄存器日志? 如果这些寄存器不够、您是否需要添加其他寄存器? 如果需要其他寄存器日志、您能否提供需要添加的寄存器地址? 我可以电话号码吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../4810.k2_5F00_network_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪款 SoC 和哪款 Linux SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到。 现在关闭此主题。 您可以通过发布您的答案来重新打开它。

    此致、
    Yordan