This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:TS3A5223 tpd 规格

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/753087/ts3a5223-ts3a5223-tpd-specification

器件型号:TS3A5223

你好

 

            TS3A5223 TPS 最大规格是否仅由于数据表上的 TPLH/tphl 0.2ns (典型值)和1.8V 规格而有所变化? 谢谢你。

 

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    TS3A5223的传播延迟是在不同的电源电压下测得的。  是、当 Vcc = 1.8V 时、传播延迟为200ps。   

    您为什么需要了解该器件的低传播延迟?   

    谢谢、  

    Adam