This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TMUX1072, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/752172/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TMUX1072TMUX1574

74LVC1G3157G 输入/输出电压摆幅是否需要等于或低于 Vcc (电源引脚)?

您可以参阅以下电路、我们使用此案例、其中 Vcc 和选择引脚为3.3V 电平、而 IO 用于通过5V 电源控制 LED。

此配置是否存在任何风险?

谢谢

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    如果 Vcc =3.3V 时 SN74LVC1G3157的 I/O 引脚(A/B0/B1)上有5V 电压、则会违反器件的建议运行条件。   

    为了支持高于 Vcc 的 I/O 电压、您需要一个具有超过 Vcc 功能的器 件、例如 TMUX1072或 TMUX1574器件、其中最大 I/O 电压限制不以 Vcc 为基准。   

    谢谢、  

    Adam