This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据表第5节将引脚配置和功能混合在一起

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/752117/data-sheet-section-5-pin-configuration-and-function-mixed-up

器件型号:SN74HC4066

 该器件的数据表中是否存在错误。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf

  在第5节"引脚配置和功能"中、表中的引脚有混合的说明(例如输入/输出的开关1的3次)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser、

    感谢您提请我们注意这一点。  应更正说明以使开关编号与引脚名称编号相匹配。  

    谢谢、  

    Adam