This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:电压范围

Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A4624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1181654/ts5a4624-voltage-range

器件型号:TS5A4624

大家好、

 如果在 V+=0V 时对 NC 和 NO 施加3.3V 电压、IC (TS5A4624)是否会损坏?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是的。 绝对最大额定值不允许超过 V+++0.5V 的电压。电流将流经钳位二极管。 该电流会烧毁二极管(如果不受限制)、并为器件(以及连接到 V+的所有其他器件)部分加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    TS5A4624 具有断电模式下的隔离功能、V+=0。 因此、在这种情况下、该器件能够以最小的泄漏电流处理输入引脚上的电压、因此当向 NC 施加3.3V 电压时、不会损坏该器件、当 V+=0时、该器件不会损坏。

    请参阅数据表的快照、其中显示 了 V+=0时的 NC/NO OFF 泄漏电流。  

    谢谢!

    Alex