This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:用作3.3V <->3.3V 双向开关

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/590840/sn74tvc3306-use-as-a-3-3v---3-3v-bidirectional-switch

器件型号:SN74TVC3306

大家好、团队、

如果 我们使用 SN74TVC3306作为3.3V<->3.3V 双向 I2C 开关、您是否有任何风险?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    您可以对 I2C 信号使用 SN74TVC3306等无源开关、因为该器件将支持 I2C 电压和带宽要求。  您需要确保遵循包括上拉电阻器在内的 I2C 开漏应用的系统要求。  

    这是另一篇 e2e 文章、详细介绍了 I2C 信号的无源开关。  

    以下是有关 I2C 上拉电阻器大小调整以供参考的应用手册。  

    在该产品系列中、数百个支持 I2C 的开关中、有什么让您选择了适用于 I2C 应用的 SN74TVC3306?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    感谢您的回复。 之前客户在其电路板上使用 NXP GTL2002来实现 I2C 3.3V<->3.3V 开关、现在他们想要使用一个具有相同封装和引脚的器件、并且选择了 SN74TVC3306。
    因此、只需检查它是否可以使用、是否需要考虑任何风险。
    谢谢。

    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我的回复是否有一些意见?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、

    感谢您提供选择 SN74TVC3306而不是其他选项的原因。  我知道您需要用相同的引脚和封装尺寸替换竞争对手的器件。

    谢谢、

    Adam