This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L100:我可以使用 TS3L100来切换光纤接口和 RJ45连接器吗?

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L100, DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/587901/ts3l100-can-i-use-the-ts3l100-to-switch-fiber-interfaces-and-rj45-connector

器件型号:TS3L100
主题中讨论的其他器件: DP83849IF

您好!

我正在使用 支持100Base-FX 和100Base-TX 的 PHY 芯片、我想知道 TS3L100是否可用于切换光纤接口和 RJ45?
我在数据表中看到 TS3L100支持10/100 Base-T。 但我不知道它是否支持100Base-FX 数据协议。 我认为它可以像这样应用。 你怎么看?

感谢您的建议。

谢谢!

鲁奥琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luojun、

    答案是肯定的、但不能直接通过100Base-FX。 TS3L100旨在通过铜介质传递100Mbps 信号。  因此、如果您要将100Base-FX 与此开关配合使用、首先需要将光纤信号转换为可通过铜缆传输的信号。   您可以考虑使用 DP83849IF 来帮助您实现这一目标。  下面我列出了一些有用的链接、可指导您使用该特定器件。  如果您对 DP83849IF 有任何疑问、我建议联系相应产品团队的 E2E 论坛。

    数据表:

    参考设计:

    DP83849IF 的 TI 论坛:

    此外、我想澄清 TS3L100的功能、它只是一个开关、允许传入的电信号传递到两个节点之一。  传递的电信号需要处于数据表中指定的电压、电流和频率范围内。  TS3L100不处理信号、其输出应是输入的轻微衰减版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我的朋友、
    感谢您的回答。
    请原谅我可怜的英语,我希望你能理解。
    DP83849IF 具有端口 A 和端口 B。您的意思是、我可以将 Magnetics+RJ45连接到端口 A、将光纤收发器连接到端口 B、但我不能同时使用端口 A 连接 Magnetics+RJ45和光纤收发器、 并使用 TS3L100在这两个接口之间切换?在本例中、我可以通过 CPU 控制 FX_EN_A 和 TS3L100的引脚。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4626029、

    我想我可能会引导你去做。  DP83849IF 本质上将在 器件的一侧使用 MII 或 RMII 通信协议、而在另一侧使用100BaseFX 或100BaseTX、如下面的图1所示。  但是、要使用100BaseFX、您需要级联一个额外的收发器级、如下图2所示

    图1.

    图2.

    如果我理解正确、您希望执行下面的图3所示的操作。  这是可能的、但您需要一个光学收发器才能使其正常工作。  您可以实现所需效果的方法是使用光学收发器、如图4所示。  要打造光学收发器、您可以使用和 LED 作为换能器、并通过运算放大器、比较器或电压转换器进行级联、以实现所需的电压电平。  以下链接提供了一个良好的原理图、可帮助您了解如何设计自己的收发器。

    图3.

    图4.