This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX14662替代选项:需要负电压支持

Guru**** 2559540 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4066B, CD74HCT4316, CD4016B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/591244/max14662-replacement-option-need-negative-voltage-support

主题中讨论的其他器件:CD4066BCD74HCT4316CD4016B

发件人电子邮件:

--

我的客户正在调查 MAX14662,我想更换。 请告诉我您的建议吗? 它们需要支持负电压信号。

--

此致、

Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sonia、

    我们没有任何8通道、1:1 SPST 和 SPI 或 I2C 控制的开关、例如 MAX14662、它们可以支持负电压信号。 但是、您可以查看 CD4016B、CD4066B 或 CD74HCT4316、它们是4通道、1:1 SPST 器件、可为类似器件支持负电压信号。

    与系统中由 GPIO 控制的开关相比、您为什么需要 SPI 或 I2C 控制的开关?

    谢谢、
    Adam