This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:TCA4311A:热插拔问题

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3384
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/590445/re-tca4311a-hot-swap-issue

主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3384

您好、Francis、

      下面是客户原理图。  SN74CBTLV3384将放置在主板侧。  由于 PI3C3384具有热插入功能、SN74CBTLV3384是否具有以下热插拔功能。 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    我将此主题分开、以便正确的应用工程师可以为您提供该产品的帮助。 我仅支持 I2C 器件。
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    此问题与此 e2e 帖子类似。  请继续下面的主题进行讨论。  

    谢谢、

    Adam