This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:10至1端口 VGA MUX

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V713EL, TS3V330, TS3V340, TS3V712E, TS3V712EL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/589589/ts3v713el-10-to-1-port-vga-mux

器件型号:TS3V713EL
主题中讨论的其他器件: TS3V330TS3V340TS3V712ETS3V712EL

我需要使用10个 VGA 源(端口)并将多路复用为1个输出监视器显示屏。

TS3V713EL 表示它可以用作2:1多路复用器。 我是否采用其中的9个器件来实现10:1多路复用器? 还有其他建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    使用9 TS3V713EL 是可行的解决方案。 如果您能分享几个想法、会更有帮助。

    1.您是否需要在发送器和接收器之间对 VGA 信号进行电平转换?

    2. VGA 通道所需的最大带宽是多少。

    3.您的 VGA 接口包含多少个信号? 我们看到客户使用3线 VGA、4线 VGA、5线 VGA 和7线 VGA。

    4.您的情况中是否还需要 I2C?


    除了 TS3V713EL、我们还提供以下视频多路复用器。

    TS3V330
    TS3V340
    TS3V712E
    TS3V712EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    感谢你的答复。

    我的10 DP 视频源都将利用 NXP PTN3392BS 双通道 DisplayPort 转 VGA 适配器 IC。

    我认为我不需要任何额外的电平转换。

    最坏情况下的显示分辨率为1920 x 1200、60Hz 产生的带宽为~210MHz。  

    我需要7线 VGA:R、G、B、HSYNC、VSYNC、SDA、 和 SCL。

    我的10个源的间隔约为9英寸、PCB 的间隔约为9.5英寸 x 1英寸(?)。 如何排列9 2:1开关是否重要?  

    我是否限制我级联在一起的芯片数、例如选项1和2级联最多4个芯片、但选项3级联9个芯片

    谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    我们的 vidoe 多路复用器支持高达1.36GHz 的带宽、但随着级联级数的增加、-3dB 点会迅速下降。

    对于4级视频多路复用器、-3dB 点将下降至160MHz。 换句话说、您的评估是正确的。 您的设计将受到级联在一起的芯片数量的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    我在4级得到了不同的总系统带宽、我计算出了650MHz。 除非我计算错误。  

    您如何计算4级160MHz 的带宽?

    我使用了  

    但仅适用于4级、而不适用于上面显示的6级。

    计算得出的9级为433MHz。

    谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    我重新计算、您的结果比我之前的结果更准确。 很抱歉。 4级 MUX 的新-3dB 频率为591MHz。


    我不太清楚的一个系统设置是接收器侧的负载。 我假设它是50欧姆。 如果 MUX 最后一级的输出端存在50欧姆负载、那么不仅需要足够的带宽、而且衰减对于我们帮助的一些客户也是一个重要因素。 您可能需要检查它对您的系统是否重要。


    例如、如果每个多路复用器的 Ron 约为5欧姆。 当我们级联4级多路复用器时、Ron 总共为20欧姆。 如果负载为50欧姆、即使在低频下也会有28%的信号衰减。 此外、由于20欧姆阻抗不匹配会导致更多的信号反射回来、因此50欧姆发送器侧也需要更多的信号完整性注意。


    总的来说、我不认为级联4级 TS3V713EL 是满足您要求的可行解决方案。 或者、您可能有不同的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇、
    我期望75欧姆双端接:R、G 和 B 各有一个75欧姆接地端接、一根75欧姆 VGA 电缆、以及 RGB 监视器内的另一个75欧姆端接。 级联级的 Ron 会出现很大的失配/衰减。 您是如何实现28%的衰减的?
    您是否有另一种切换 VGA 信号的方法? PNP 晶体管会怎么样?
    Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    如果我们使用 1GHz 带宽8位 SPST 开关 TI TS2DDR2811、您认为会怎么样?

    它们将被安排为1级联、每个 VGA 端口1个芯片。 R 信号在输出端全部连接在一起、与 G、B 等类似 只会在与所选端口对应的时间启用1个芯片。 其他芯片采用 Hi-Z

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    如果电路板布局区域不是问题、我会为您的10:1 7线 VGA 应用使用10 TS2DDR2811。 实现高带宽以及更好的通道间隔离性能要容易得多。 同样、成本是布局区域。

    由于我对您的系统不太熟悉、因此在采用这种10 8位 SPST 解决方案之前、我会先了解 Coff 和 off isolatino 参数。 一个 VGA 通道在其他9个通道关闭时导通、B 端口的总容性负载为

    Con + 9xCoff = 8pF + 9x2.5pF = 30.5pF。 在200MHz 时、隔离为-40dB。


    如果您对负载电容或隔离性能不是很满意、我们可以考虑在第一级使用五个 TS3V712E、然后在第二级添加五个 TS2DDR2811。 由于有两个级、因此隔离性能会更好。 第二级输出端的电容负载将减少至:

    Con + 5xCoff = 8pF + 5x2.5pF = 20.5pF。