This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:eMMC 应用的信号路径上是否需要上拉电阻器?

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/590809/ts3a27518e-do-i-need-pull-up-resistor-on-signal-path-for-emmc-applications

器件型号:TS3A27518E

您好的支持团队、

TS3A27518E 在数据线上没有任何外部组件的情况下工作正常。 数据表中提到了这一点。 但是、与 eMMC 的连接如何呢? 在 eMMC 规格中、数据线需要外部上拉电阻。 我是否需要在 TS3A27518和 eMMC 之间的数据线上添加上拉电阻器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunja、

    TS3A27518E 是一款双向开关、不是特定于应用的开关、这意味着对于许多应用、您将不需要一个开关。 但是、与 eMMC 的接口是一个非常具体的应用、我相信您会知道。 考虑到这一点、您将遵循 eMMC 的标准 、因为某些输出是漏极开路、这意味着它们需要一个上拉电阻器。

    有关详细信息、请参阅此链接:

    www.zeroplus.com.tw/.../201207-eMMC_en.pdf

    对于此应用、我认为您还应记住的另一件事是速度以及我们的带宽是否与您的最终应用相匹配。

    请参阅以下链接:

    e2e.ti.com/.../437256

    这里有一个简短的部分、介绍如何确定应用速度是否适合您选择的开关。

    谢谢、

    Loie

    如果我已经回答了您的问题、请单击验证答案