This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:SN74LV4051-Q1的 ESD MM (机器模型)电平?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/590127/sn74lv4051a-q1-esd-mm-machine-model-level-for-sn74lv4051-q1

器件型号:SN74LV4051A-Q1

现在、客户要求在汽车电池模块中为 SN74LV4051-Q1提供 ESD MM (机器模型)级别。  但我无法在 数据表(如下)中查找毫米级。  您能为我提供 SN74LV4051-Q1的 ESD MM (机器模型)级别吗?

 


 

请将您的回复发送给我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TI 现在有一个新的数据表标准、其中信息已添加到某些部分(热性能信息)中、而某些信息已从其他部分中删除。

    大多数客户不再需要机器模型 ESD 额定值、因此新产品不需要针对此 ESD 额定值进行测试。 但是、由于测试配置中的相似性、HBM 和 MM 具有相似的故障机制。 MM 在评估 ESD 性能时也不如 HBM 和 CDM 可靠。

    我已链接 了一个有关 ESD 参数的应用手册 、以进行更多说明。 以及说明 测试配置和 结果相似性的网页。

    我还在其他两篇 E2E 帖子中添加了有关 MM ESD 问题的类似解释: