This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4516:Theta JC (结至外壳)

Guru**** 2502195 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/587525/ts12a4516-theta-jc-junction-to-case

器件型号:TS12A4516

大家好、

您能告诉我 TS12A4516DBVR 的 Theta JC (结至外壳)的值吗?
我还想询问 Tj-max。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、K. Yaita、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 我们目前没有该特定器件的该信息存档。 但是、我们将执行必要的测试以获取该信息。 此产品可能需要一周的时间才能通过此特定测试的队列。

    我是否可以询问您计划将此器件用于什么用途、或者至少您对您的开关有何要求? 如果我们无法尽快为您提供案例和 Tj-max 的必要结点信息、或许我可以为您提供一个替代方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    您可能还需要查看此链接、了解如何计算信号开关的最高结温。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    >如果我们无法尽快为您提供案例和 Tj-max 的必要结点信息、或许我可以为您提供一个替代方案。
    我认为 Theta JC (结至外壳)取决于 封装(SOT23-5)。
    您能否将另一个 SOT23-5器件的 Theta JC 作为参考?

    我的客户希望仅将 Theta JC 作为参考、因此 在这种情况下、它不需要是严格的值。

    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,K.Yaita,

    以下是 TS12A4516的热特性: