This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16214C:这些器件是否需要输出负载?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16214C, SN74CBT16214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/588673/sn74cbt16214c-is-an-output-load-required-on-these-devices

器件型号:SN74CBT16214C
主题中讨论的其他器件: SN74CBT16214

我过去测试过许多基于 FET 的模拟开关、但没有一个模拟开关的工作效果令人满意、因为它们在开关关闭且输出进入高阻抗电路时、尤其是在高频运行时、似乎总是会释放信号。  如果 输出连接在一起、这也会导致导通 FET 开关与关断 FET 开关之间的信号混合、这与2:1 (SPDT)开关配置中的情况一样。  SN74CBT16214C 中的 FET 开关是否工作相似?  如果是、如果进入高阻抗栅极、是否需要推荐的电阻和/或电容负载?  或者、  是否有类似的基于标准和/或门逻辑的1:3或1:4多路信号分离器或3:1或4:1多路复用器可用于封装中的多个开关(封装中的12个开关与 SN74CBT16214C 类似)?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    有关您的第一条意见。 为了澄清这一点、您正在讨论开关何时断开或整个器件是否已断电? 如果您是指后者、则 SN74CBT16214C 具有一种称为断电保护的功能、实质上表示 Vcc = 0V 时流入通道的最大电流。

    您还能澄清一下您关于高阻抗运行、尤其是在高频率运行之间相关性的陈述。 此外、您的工作频率是多少?

    您提到过使用 SN74CBT16214这样的器件、但使用和/或逻辑器件、而不是基于 FET 的开关器件。 您的终端应用是否切换数字信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的原始帖子中没有清晰的内容。  我的终端应用是至少在此时切换数字信号、而不是模拟信号。  我想将此芯片的输出输入到数字逻辑门输入(高阻抗)中。  

    我不是在断电时使用器件。  相反、在对器件施加标准电源但将特定 FET 开关设置为"off"的情况下、我想知道如果输出负载不足、输入信号是否会泄漏到输出、如果是、则需要什么样的负载才能最大限度地减少这种泄漏。  当我提到在高频下工作时、我说频率越高、 模拟开关的信号倾向于越大...至少在我的经验中是如此。  我将讨论以1MHz 左右的频率使用该器件。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对终端应用的澄清。 您所提到的基于 FET 的开关的规格称为关断隔离、该规格规定 了器件通电和开关关断时的衰减、以 dB 为单位。 遗憾的是、此数据表中未对此进行说明。 我随附了不同器件数据表的一个片段、向您展示了该规范对于基于 FET 的开关的未来使用是什么样的。

    您似乎担心下游数字逻辑输入上存在的电压。 更具体地说、具有信号的潜在溢出会触发从逻辑低电平到逻辑高电平的变化、反之亦然。 使用基于 FET 的开关解决这一问题的一种选择 是查看我们的缓冲编码器和解码器产品系列。

      

    我还将向我们的数字逻辑控制型开关领域的专家介绍这一主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这就是我要找的。  此外、通过查看该其他器件的数据表中的关断隔离规格、它显示了非常低的负载阻抗(50欧姆)。  这是我认为 SN74CBT16214C 可能需要的、以便最大限度地减少出血、在我的应用中、这是不可接受的。  是的、我担心信号泄漏会导致下游逻辑门发生变化。  我将查看缓冲编码器和解码器的列表。  再次感谢。