This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:IO#39上的 Ron 测量以及了解测量条件

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/589769/sn74tvc3306-ron-measurements-at-io-s-and-understanding-measurement-conditions

器件型号:SN74TVC3306

尊敬的支持团队:

对于下面曲线中提到的 Vin、这意味着什么点电压? (A1~3、B1~3)、Iin 是不是 IPASS?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vera、

    上面的导通电阻图是使用与使用 Ron 规格创建表相同的方法创建的。 在这种情况下、它们测量 Ax 与 Bx 之间的压降、其中 x 对应于1、2或3。 请参阅我们的数据表中随附的以下代码段:

    关于 Iin 的第二个问题的答案是肯定的、在本例中、Iin 与上表中的 iPass 和 IO 相同。

    谢谢、

    Loie