This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:VCC = 0V 电压问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/588432/ts5a3157-vcc-0v-voltage-issue

主题中讨论的其他器件:TS5A3157

尊敬的团队:

 我们的客户设计 HDMI 5V 连接到 TS5A3157引脚1。 当 Vcc 关闭时、我们可以测量许多引脚上的泄漏电压、如下所示。

您是否认为 TS5A3157能够改善 THS 漏电问题? 或者我们建议他们 将其更改为 TS5A61357、对吧?

项目

TI TS5A3157

引脚1

5.01伏

PIN2.

0V

引脚3

4.4V

引脚4

4.41伏

引脚5

3.5V

引脚6

0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当 TS5A3157处于断电模式(Vcc = 0V)时、此器件不受保护。 您需要的功能称为断电保护、Icompwroff 或 Ioff。 当 Vcc=0V 时、这将说明进入引脚的最大泄漏电流。 如果没有此功能、器件的行为将与您针对各种引脚上的电压提供的结果类似。

    TS5A61357似乎非常适合该应用、因为它包含客户所需的断电保护功能。

    我还链接了另一篇断电保护 e2e 文章、该文章链接到有关该主题的其他几篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Dakotah。