This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT162292:内部下拉电阻器的影响

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT162292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/588515/sn74cbt162292-effect-from-internal-pull-down-resistor

器件型号:SN74CBT162292

您好!

 SN74CBT162292的数据表中提到该器件具有内部下拉电阻器。 IAM 将一个分压器连接到此多路复用器。

上拉电压= 3.3V

Rpull Up = 806 Ω

Rpull down = 10K 欧姆

我需要3V 的输出电压。 在此计算中、我没有考虑500欧姆的内部下拉。 为了获得正确的分压器电压,我是否还应该在计算中考虑这一点?

此致、

Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavya、

    在对分压器进行解调时、无需考虑500欧姆的内部下拉电阻器。

    当开关打开时、500欧姆内部下拉电阻超出画面。 它仅在开关关闭时 exisis、以避免引脚悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavya、

    如果您描述的电阻器网络与下面的电阻器网络相匹配、其中开关1打开时、您希望看到3V、然后正确、则不需要考虑500欧姆内部电阻器。

     根据您希望端子 A 或端子 B 处的电压为3V、您可能需要考虑开关的 Ron。 我在下面 SN74CBT162292的数据表中随附了该表的一个片段:

    谢谢、

    Loie