大家好、
我的客户在下面有疑问。 您可以支持吗?
1.将 A 切换到 B 后、通道 A 的状态是什么? 低电平还是悬空?
关于数据表上的建议条件、
2-1. VIH 和 VIL 是 A、B 和 INH 端子的高/低电平阈值电压?
2-2. “输入转换上升或下降速率”是否表示启动/停止条件下的建议速率?
2-3. 2-1. 和2-2。 COM 和 Y 之间是否存在受影响的上升/下降时间?
3.关于数据表上的电气特性、UART (5V)运行时应考虑哪一个 Ron 值?
4.您能否估算低于负载条件下的开关特性?
|
VCC |
5V |
|
INH 输入 |
GND |
|
S1. |
高 |
|
RL |
510Ω μ A |
|
CL |
1000pF |
此致、
Kotaro Yamashita