This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:我可以说 TS3L501E I/O 引脚电流限制值为128mA 吗?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/587739/ts3l501e-can-i-say-ts3l501e-i-o-pin-current-limit-value-is-128ma

器件型号:TS3L501E

客户想知道我们可以在 I/O 引脚中支持多少电流。

我可以说 TS3L501E I/O 引脚电流限制值如下吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    我不愿意提交128mA 电流。 或者、这取决于您的客户真正追求的目标。


    出于短期可靠性考虑、在25°C 时、我们的器件可承受128mA 以下的电流。 您可以预期、在85°C 时、我们的器件不能支持128mA 电流、而没有永久损坏器件的风险。


    2.对于正常工作模式、我愿意提供最大40mA 的电流、因为数据表中显示 Ron 是在40mA 负载下测量的。


    另外一个问题是该开关上允许的压降是多少。 我们的开关的典型电阻为4欧姆、在85°C 时、电阻为8欧姆。 如果客户决定传导40mA 电流、则压降为320mV、这可能会为下游器件抵消 VIH 预算。