This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:我无法找到这些组件的 SPICE/TINA 模型 TS12A12511

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9110, TS12A4517, TS12A4516, TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/585936/ts12a12511-i-couldn-t-find-spice-tina-models-for-these-components-ts12a12511

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件:ADS9110TS12A4517TS12A4516

您好!

我们正在根据 ADS9110 ADC 设计24通道接收器硬件、每个通道将与大约15个此类开关一起实现、以1dB 为步长配置0dB 至100dB 的增益级。

 

我已经根据数据表中提供的导通电阻、导通电容和关断电容值进行了一些仿真、但对结果不是很满意。 我找不到这些组件的 SPICE/TINA 模型。

 

 我可以请求您向我提供这些信息吗? 如果这些不存在、您可以为我创建这些吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我错过了以下信息。 我们还需要使用 TS12A4516 nad TS12A4517。 您是否也可以为这些提供仿真模型?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thayaparan、

    您也可以为 TS12A4516使用 TS12A4517的 PSPICE 模型、因为 它们在工具和软件选项卡上非常相似

      

    为了帮助我提出 TS12A12511建模团队的请求、您是否会提供您正在使用的仿真器和版本以及您希望如何使用该模型、关键规格等  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的观看。 我将尝试使用 TS12A4517。 我目前正在使用 LTSPICE IV、它可以接受 SPICE 模式。 我还使用 TINA、但没有模型可用于我在电路中使用的放大器(LT6230)的 TINA。
    因此、如果您可以提供一个*。lib (ot txt 文件)文件、将电路描述为.model 或.subckt、我相信我可以为此生成一个 simbol 并将其用于仿真。

    感谢您的支持。
    此致
    比利