This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:信号电压范围

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/585956/sn74lv4052a-signal-voltage-range

器件型号:SN74LV4052A

尊敬的 Sirs:

我使用的是电源电压为3.3V 的 SN74LV4052。

是否可以将5V 信号用于选择器(A、B、INH)和 COM?

它是否会用作多路复用器和电平转换器?

此致、

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    根据数据表的建议运行条件表、您不应超过输入信号引脚上的电源电压。  但是、控制引脚可以位于接地和5.5V 之间的任意位置。

    该乘法器可用作多路复用器、获取 nY0至 nY3 (n = 1或2)上四个信号中的任何一个信号并通过 nCOM 通道。  选择的信号路径取决于引脚 A 和 B 上的电压电平、如下面的表1所示。  下表描述了这些控制信号被限定为高电平或低电平信号的电压范围。  请务必在相应范围内工作、否则可能会消耗更多功率并观察不稳定的开关行为。

    遗憾的是、该器件不用作电压转换器、而是用作分压器、因为没有缓冲器、内部开关具有导通电阻(Ron)。  该电阻将随电源电压和温度而变化。  典型值可在数据表的电气特性中找到。  对于该器件、典型的 Ron 为25至43欧姆。  然而、在-40至85C 的工作温度范围内、它可以高达225欧姆(这将在高温下)。  因此、如果您希望输出电压大致与输入电压相同、则器件端子处的负载和源阻抗需要至少比 Ron 大10倍。

    要查找满足您需求的电压转换器、您可以尝试 此处的以下链接。  根据您在问题中所说的内容、我怀疑与1至2通道电压转换器串联的信号开关将帮助您实现所需的效果。  但是、如果您想知道您的信号源是什么以及负载是什么、我可能会为您提供更好的选择。