This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166-Q1:S 参数数据

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/585855/ts5a3166-q1-s-parameter-data

器件型号:TS5A3166-Q1

你(们)好

我的客户需要 TS5A3166-Q1的 S 参数。

请发送给我。 如果您需要一些信息、请告诉我。

他们希望使用 SP2格式或 PDF 格式。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我解释 TS5A3166-Q1的 S21、S12、S11和 S22。

    在数据表第14页、图9 "增益与频率间的关系"是 S21。  TS5A3166-Q1 是 无源开关、其输入和输出 可互换、因此 S12 和 S21  是相同的。

    S11和 S22通常 用于 指示 开关阻抗或相对于 频率的信号反射。 但是 、我们的数据表未提供 S11和 S22 、因为这对大多数客户来说并不是很简单。 如果 客户 对开关电阻感兴趣、可以直接参考 Ron。  至于信号反射、"增益与频率"图非常有用。 以 TS5A3166-Q1 为例。 当频率 低于1MHz 时、几乎所有信号能量都通过、换句话说 、S11和 S22 在1MHz 下几乎为零。

     您是否会告诉我们 客户为何要申请 S 参数?