This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:TS3A24159纹波/噪声

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/570873/ts3a24159-ts3a24159-ripple-noise

器件型号:TS3A24159

大家好、

我们的客户之一使用 TS3A24159并在输出端获得纹波/噪声。 此模拟开关的输入是纯直流信号、它以50%占空比从 PWM 进行转换。 推测测试/观察我们将输入和输出引脚短路的行为、并观察到纹波/噪声完全消失、一旦连接开关、纹波/噪声就会引入电路、斑块会找到所连接的波形和原理图以供参考。

e2e.ti.com/.../TS3A24159.pdf

您能不能帮助您提出一些想法来纠正此问题。 提前感谢您的帮助和支持。

此致、

Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinu、

    是否可以在未选择 NC 时提供引脚1、2、3、4 (Vcc、No1、COM1、IN1)和1、3、4、5 (Vcc、COM1、IN1、NC1)的示波器截图?  我们要确认 、从 COM 到 NC 和 NO 的波形不变、因为 TS3A24159是无源 FET 开关。

    谢谢、

    Adam   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的支持。  

    对因无法获得样品而造成的延误表示歉意。 随附的是中的波形、供您参考。

    e2e.ti.com/.../TS3A24159-pin-wave-form-.pdf

    请帮助您思考如何解决此问题。

    此致、

    Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您能查看随附的波形并提供建议吗?

    此致、
    Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinu、

    Vcc 引脚上似乎有一些噪声。  该噪声是否与您看到的纹波类似?  您是否在电源引脚上有去耦电容器来帮助消除总线上的噪声?

    我们知道原理图的其余部分是什么样子吗?

    该直流信号的纯净程度如何?  TS3A24159器件不是线缆式理想开关、由于固态信号路径、它将具有寄生电阻和电容。  您是否认为该 寄生 电容 可能会导致问题?

    谢谢、

    Adam