This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:通道开关延迟

Guru**** 2380170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/568438/sn74lv4051a-channel-switching-delay

器件型号:SN74LV4051A

您好!

请告诉我 SN74LV4051A 的通道开关延迟时间。
能不能有人告诉我该器件 SN74LV4051A 是否支持此开关速度
从一个通道到下一个通道、不会对8个模拟通道施加的电压产生任何干扰。

例如:

当通过 INH=L 固定的方式控制 A、B 和 C 时、我想知道 Y2到 Y4的延迟时间。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cafain、

    我查看了 SN74LV4051A 数据表、以查看通道间切换时的延迟。 因为您可能已经发现数据表中没有该信息。 这是一个较旧的器件、我需要查看是否可以在某些旧存档中跟踪此数据。 我还将检查订购此器件和一些硬件的情况、以便在实验室中对其进行测试。

    您在应用中对开关时间敏感的行为是什么? 您的此规格目标是什么?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adam - San

    我不想披露应用程序、那么您是否离线?

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我会向您发送一份朋友请求、以保护您的机密信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cafain,

    我对 SN74LV4051A 进行了一些切换通道间的延迟测试。  在图1中可以观察到常规测试设置。  对于这些测试、COM 引脚上的输入信号只是一个恒定电压。  在这些测试中、通道 Y0和 Y1之间的开关延迟得到了确定。  由于我们期望该特定器件中的其他通道具有相似的性能、因此仅对这些通道进行了评估。  通道1 (黄色)对应于引脚 A 输入的用于在通道 Y0和 Y1之间切换的信号、而通道3 (品红色)对应于 Y0和通道4 (绿色)对应于 Y1。 图2显示了从通道 Y0切换到 Y1时观察到的延迟、该延迟为~19.6ns。  图3 和4显示了从 Y1转换到 Y0的延迟。  此开关观察到的最大延迟 为~12.4ns。

    图1.

    图2.

    图3.

    图4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Patrick San

    非常感谢您的详细解释和实验。
    这是一个与我请求的问题相匹配的答案。

    当 COM 端子输入是固定的并且通道开关信号(A、B、C)发生变化时、通道间延迟时间大约在20ns 内。
    它是用户的重要数据。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队;

    请让我检查一下。
    当所有 A、B、C 同时开关时、
    是否会输出与所选通道的输出电压不同的电压?
    (您是否有任何案例示例?)

    *即使通道已切换、输出电压与输入电压不同的操作也会输出
    因为已确认(重现性极低)
     我正在检查此行为是否与4051A 相关、因此我正在检查它。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cafain-San、

    在下面的图1和图2中,是同时切换 A、B 和 C 时得到的结果。  对于我的结果  、COM 的输入与 Y0和 Y7的输出之间存在明显的下降(~600mV)。  由于我使用的特定设置、这实际上是预期的行为、如图3所示。   SN74LV4051Aswitch 两端的压降量取决于输入电源的端接阻抗以及 Y 引脚处的负载。  另一个重要因素是 SN74LV4051A 中内部 FET 的寄生 Ron 电阻。  本质上、出于简化的目的、这些 FET 可被视为电阻器(图4)、在负载和源阻抗之间形成一个分压器(图5)。  通过查看数据表(表1)"电气特性"部分中的 Ron、可以看到、根据 Vcc、温度和器件变化、此寄生电阻的范围介于22 Ω 至600 Ω 之间。  因此、如果负载阻抗较小、很可能会观察到不同单元之间的输出电压不一致。  但是、如果您的负载比 Ron 大10到100倍、则应该会看到开关上的压降非常小。

    图1.

    图2.

    表1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Patrick San

    感谢您提供准确而快速的数据。

    我担心内部 MOSFET 的电容器容量所影响的存储器效应是否不会影响4051A 开关。

    此致

    自助餐厅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Patrick San

    是否可以进行此类确认?

    Y0端子(DC)的输入3V、Y7端子的输入0V。
    在首次将 A、B 和 C 设置为 L、L、L 并确认3V 输出到 COM 端子后、
    我们预计 A、B 和 C 端子被设定为 H、H、H 并且0V 被输出至 COM 端子。

    尽管已将其设置为 COM - Y7、它是否会运行、以使3V 输出到 COM?
    (假定不起作用)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cafain-San、

    根据数据表中的说明、在 Y7输入信号和在 COM 输出不应成为问题。  此外、输入来自 Y0的信号和输出到 COM 不应成为问题。  通过在引脚 A、B 和 C 上设置逻辑电平、您基本上可以确定 COM 的信号路径。  如果您观察到偏离此目的的行为、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick - San

    我获得了详细的数据、并深入了解了器件的行为。
    它有助于设计和支持。

    最恰当的考虑

    自助餐厅