This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:在所有端口上支持混合模式电压运行

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, SN74CB3T3253
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/570679/sn74lv4051a-support-mixed-mode-voltage-operation-on-all-ports

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T3253

大家好

如果我们问 SN74LV4051A、您会介意吗?

"支持所有端口上的混合模式电压运行"的用途是什么?
它不是容差函数、对吧?
我们的客户希望使用以下条件。
(我们猜我们的客户 不理解"在所有端口上支持混合模式电压运行"。)


-Y0~7:5.0V 电平
-COM:3.3V 电平
VCC:3.3V
->建议的输入或输出电压高达 Vcc (在本例中为3.3V)。
  因此、它将超过 Absoulte 最大值、这就是 为什么它是 NG。
我们的认可是否正确?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    您的客户在数据表中发现错误。   SN74LV4051A 只支持控制输入而非 I/O 路径上的混合模式电压运行。

    如果在 Vcc = 3.3V 和5V 的信号路径上正确运行 SN74LV4051A、则会违反数据表中建议的运行条件、即 Vi/o max = Vcc。  

    为了满足客户的以下要求:

    -Y0~7:5.0V 电平
    -COM:3.3V 电平
    VCC:3.3V

    我将查看 SN74CB3TXXXX 器件、如2x SN74CB3T3253。  此系列器 件可用于电平转换应用、如 AppNote "CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列"中所示。

    我们已在数据表错误积压中记录了一条注释、将"在所有端口上支持混合模式电压运行"更改为 "在控制输入上支持混合模式电压运行"。

    谢谢、

    Adam