This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:未上电时的阻抗

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, SN74CB3T1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/570724/sn74lvc1g66-impedance-when-not-powered

器件型号:SN74LVC1G66
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T1G125

尊敬的团队:

我们对 SN74LVC1G66及其断电时的阻抗有疑问。

遗憾的是、数据表未提供任何信息、正如另一个 e2e 文章中所述、I/O 将处于高阻抗状态、因为它被实现为闭锁。

(其他公司、例如 NC7SZ66P5X 数据表中提到的 Fairchild:为高阻抗输入/输出断电)

客户的意见/问题:

"但是、… 如果未指定、则会有点烦人、因为我们无法确定如果生产流程发生变化会发生什么情况: 该器件可以保持符合规范、但由于这不是规范的一部分、断电状态下的行为可能会有所不同。 这也是为什么我认为对样品进行测试对未来不安全的原因。

我如何才能确保永远不会出现这种情况? 这是部件实施方式所固有的吗?"

期待您的反馈。

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    他们所寻找的规格在我们的数据表中被称为"Ioff"。 它指定了当 Vcc = 0V 时输入或输出端的最大泄漏电流。 SN74LVC1G66没有 Ioff 特性、并且不应在 Vcc = 0V 的情况下运行。 如果向 A 或 B I/O 引脚施加大于 Vcc + 0.5V 的输入信号、它将打开 Vcc 的钳位二极管、并可能导致 Vcc 轨反向供电(可能还会产生大电流、具体取决于系统配置)。

    我将此帖子移至开关论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    我还想指出 、您可以在 TI.com 开关选择工具上搜索 IOFF 或断电隔离功能。  我使用 您要查找的 IOFF 功能筛选了1通道和2通道、1:1 SPST 器件的工具。

    对于在数据表中具有 Fairchild 等特性的 SN74CB3T1G125器件、您有什么看法?

    如果您需要其他帮助、请告诉我。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam、您好、Emrys、
    非常感谢您的回答和解释。
    帮了很多忙!
    此致
    Martin