This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4066:SN74HC4066多路复用 I2C 信号以解决 EEPROM I2C 地址冲突

Guru**** 1988265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4066, TS3A24157, TCA9543A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/569898/sn74hc4066-sn74hc4066-multiplexing-i2c-signal-to-solve-eeprom-i2c-address-conflict

器件型号:SN74HC4066
主题中讨论的其他器件: TS3A24157TCA9543A

你(们)好

让我将 SN74HC4066视为用于 I2C 信号切换、如下所示。

应该出现什么问题?

如果我们使用 TS3A24157作为替代方案、我相信我们可以提供更好的解决方案。

但是、我们需要确认使用 SN74HC4066的上图是否有问题。

请告诉我您的观点吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NA Na、

    您正在尝试使用此电路实现哪些目标?  I2C 总线能够在同一 I2C 总线上放置多个从器件。  I2C 协议具有一个地址字节来选择要在其中选择的从器件、因此我不知道为什么需要像 SN74HC406这样的1:1 SPST 开关   

    以下是一份很好的应用手册 、 可帮助您了解 I2C e2e 论坛中提供的 I2C 总线 、从而更详细地解释 I2C 寻址。

    如果您的从器件具有相同的 I2C 地址、并且您正在尝试隔离它们 以实现正确通信 、我建议查看此应用手册、该应用手册介绍了如何使用 TCA9543A 等器件解决此问题。  

    如何选择正确的 I2C 器件

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    感谢你的答复。

    ROM 是用于配置时序控制器(主器件)的 EEPROM。
    这两个 EEPROM 无法设置不同的地址、因此主器件不支持将它们放置在同一 I2C 总线上。

    我们尝试使用如图所示的 SN74HC4066器件隔离 SCL1/SDA1和 SCL2/SDA2通道。

    我认为这种配置可能不是合理的、但这是我们可以采取的最廉价的方法。

    因此、如果可能、您能否指出问题并告诉我们为什么此配置不实用?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA Na、

    我看不到您上面的原理图有问题。 如果 SN74HC4066器件是成本最低的解决方案、它将隔离 I2C 总线、因为两个 EEPROM 无法设置不同的地址。

    Adam