This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3244:SN74CBT3244是否可用于漏极开路应用中的电平转换器?

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/569787/sn74cbt3244-can-sn74cbt3244-be-used-for-level-shifter-for-open-drain-application

器件型号:SN74CBT3244

大家好、

SN74CBT3244能否通过 添加上拉 电阻器来用于漏极开路应用的电平转换器?
我假设使用5V 至3.3V 的电压。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    只要 FET 两侧的电压节点相同、我们建议将信号开关用于漏极开路应用。  下面是 I2C 等开漏应用中使用的信号开关示例。  

    我建议查看 TXSXXXX 或 LSFXXXX 系列的开漏电平转换 IC 器件。  您还可以向 电平转换器 e2e 论坛提问。  

    您认为将信号开关用作电平转换器有什么想法?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的评论。 我明白了。

    >您认为将信号开关用作电平转换器有什么想法?  
    我相信我们可以使用信号开关作为电平转换器、但我们需要知道内部 Nch-FET A 侧或 B 侧的漏极/源极。
    由于 内部寄生二极管、我们应将源极侧连接到3.3V、将漏极侧连接到5V。

    无论如何、我会向客户推荐电平转换器 IC。
    谢谢你。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    我知道您可以将 NMOS Nchanner-FET 开关 用于电平转换应用、但我仍在学习此应用的具体细节。  下面是应用手册 "CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列"的节选、 其中介绍了如何将 SN74CB3TXXXX 开关用于电平转换应用。

    在我获得有关 此应用的更多专业知识之前、我 将向电平转换器产品及其  专家推荐。  

    谢谢、

    Adam