This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3305C:使用 SN74CBT3305C 开关50欧姆接地

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3305C, SN74CB3Q3305, TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/569738/sn74cbt3305c-using-sn74cbt3305c-to-switch-50-ohm-termiantion

器件型号:SN74CBT3305C
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3305TS5A21366

您好;

我可以使用 SN74CBT3305C 来打开/关闭 TTL 线路上的50 Ω 终端电阻器吗?

此致;

Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karo、

    只要通过开关的信号处于建议的工作条件下、您就可以使用 SN74CBT3305C 等信号开关来开关输入和输出电阻器。  请记住、 您将通过开关~3-8ohm 添加小串联电阻、如数据表中的 Ron 参数所示。

    在真值表逻辑线路上终止50欧姆电阻器的原因是什么?

    下面是另一个使用信号开关来开关输入和输出电阻器的示例。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam;

    感谢您的响应、我计划在双动态 TTL 50欧姆应用中使用此开关、因此在输入模式下使用此开关;50欧姆连接到线路、但根据 scdb006a Ron 的第3页上的图形、它取决于电压电平 (如果该图是 SN74CBT3305C 数据表的一部分、会有所帮助)、现在我想使用 SN74CB3Q3305、除了电流能力外、一切看起来都正常、我认为它无法处理50欧姆负载。  

    SN74CB3Q3305 具有两个通道、我们是否可以并行通道以获得更大的电流能力?

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karo、

    很抱歉、我们在旧版数据表中没有 Ron 与 I/O 电压、感谢您的真诚反馈。  在我们较新的信号开关中、我们将此图作为标准做法包括在 TS5A21366数据表中。

    现在、我看到了一个问题 、如果您在连接到50欧姆端接的开关的 I/O 引脚上有一个5V 晶体管-晶体管逻辑(TTL)信号、您将通过开关传递100mA 电流。  5V =(100mA)(50 Ω)

    通过查看 SN74CB3Q3305器件的绝对最大额定值、您可以看到该器件通过开关支持高达128mA 的电流。  

    我想 在 TI.com 开关选择工具上搜索2通道1:1 SPST 器  件、您可以对 I/O 连续电流进行滤波。   

      可以并联 SN74CB3Q3305的2个通道 以减少流经信号路径的电流、但我认为您无需借助应用和 TI 的大型产品系列来实现这一点。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Adam;
    我们将使用 TS5A21366。
    非常感谢。
    此致;
    Karo