各位专家,您好。
我们在 TS12A12511DRJR 的应用中遇到了一个奇怪的问题。 在之前提交帮助线程,但未找到,因此我们将继续对其进行调试。
我们使用+5V、-5V 电源 TS12A12511DRJR 来传递-4 --1伏电压。 为 TS12A12511DRJR 供电时的电流。 5V 电源过流。
我们遵循数据表中的简单电路、通过散热过孔连接到 GND。
所以,我们进行了一些调试:
1:将+5V、-5V 电源与其他电路隔离、仅为 TS12A12511DRJR 供电
2:仅加电+5V,正常,没有过流。
3:仅接通-5V 电源, 过流。 我们移除了-5V 路径电容器、相同的结果、过流。
我们提出2个问题:
1: 散热过孔连接到 GND 是否正常?
2:仅加电-5V 不是正常过程? 那么,是否会出现过流?
3:如果仅通电-5V 正常、 那么-5V 过流的答案是什么?
非常感谢。