This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:SN74CBT3257C、而不是 FST3257

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/569033/sn74cbt3257c-sn74cbt3257c-instead-of-fst3257

器件型号:SN74CBT3257C

您好!

我的一位客户在其项目中使用了 Fairchild IC - FST3257、最近他们决定将其替换为 TI 的直接替换产品- SN74CBT3257C。 它们 的电路板中有3个 FST3257 IC、该设计用于与 Fairchild IC 配合使用。 使用我们的 IC 时、它们会出现问题、当使用 TI 芯片而不是 Fairchild 芯片时、IC (u11)会燃烧。 您能否检查随附的原理图并告诉我们此问题的原因是什么? 这两个芯片之间是否有任何差异?

P.S VBS 为5.4V  

此致、

Meir。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meir、

    感谢您分享原理图。 由于所有引脚均在建议的工作条件下连接、因此我不会看到原理图有任何问题。

    1) 1)您能否描述"燃烧"的症状? 设备是否着火或冒烟? 它会变得太热吗? 它是否受到永久损坏? 等等

    2) 2)这种情况发生了多少个电路板? 您是否已将 SN74CBT3257C 替换为另一个 IC 并修复了该问题? 问题出在器件上还是出在电路板上?

    3) 3) U11和 U12之间的区别是什么。 根据原理图、我希望两个 IC 都"燃烧"、因为它们看起来是相同的

    4) 4) S 和/OE 引脚上的电压是多少?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速回复。

    要回答您的问题:

    1.“燃烧”意味着当电路板通电时,U11变得非常热,设备会发出白烟。 它是永久性损坏。 这种情况发生在该设计的大多数电路板上、但并非始终如此。
    2.这种情况发生在他们测试过的所有板上(他们测试了~50个板)。 如果他们将此 IC 更改为新的 TI SN74CBT3257C、则问题仍然存在、但如果他们在同一电路板上使用 Ferchaild、则问题消失。
    3.理论上 U11和 U12之间没有差异-唯一的变化是 U11先开始工作、然后是 U12。
    S 和/OE 为3.3V。

    请告诉我们您是否能够与客户进行简短的电话会议。

    此致、
    Meir。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这听起来像是非常奇怪的行为、尤其是对于低功耗开关。 我很乐意支持本周的电话会议。

    谢谢、
    Adam