This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个用于10/100BaseTX 以太网信号多路复用器的开关

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110, TS3L100, TS3DV20812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/569328/need-a-switch-for-10-100basetx-ethernet-signal-mux

主题中讨论的其他器件:TS3L110TS3L100TS3DV20812

代表外地:

客户 正在处理一个项目并寻找10/100BaseTX 以太网信号多路复用器。 仅用于使用100BaseTX、这只需要2个信号对。 他正在查看 TS3L110或 TS3L100。 T3SL110是较新的器件、 具有以下优势:

 

  • 打开数据 I/O 端口(0至5V)

  • VCC 工作范围为3V 至3.6V

  • TA 温度范围-40°C 至85°C

  • 带宽

 

问题:

-是否有封装首选项?

- 其他部件是否具有类似功能? 例如 TS3DV20812是替代产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranita、

    要针对信号标准评估开关、您需要查看配置/通道数、信号电压范围和带宽。  

    如果您只需要将一个 TX/RX 对切换到两个不同的位置、则需要使用双通道2:1 SPDT 器件进行配置。  

    如果您需要通过信号路径传输100Mbps,则需要大于150MHz 的带宽

    以下是我在 TI.com 开关选择工具上找到 的开关、它们是2通道、2:1 SPDT、>150MHz。

    以下是我在开关和多路复用器 e2e 论坛中搜索"以太网开关"时找到的一些其他 e2e 资源。