This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:TS5A3159是否会传递-0.1V 信号?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/568521/ts5a3159-will-the-ts5a3159-pass-a--0-1-v-signal

器件型号:TS5A3159

大家好、团队成员

我的客户希望使用 TS5A3159。  输入(NC、NO)电压将低至-0.1V。 电源电压为5V。 根据数据表、输入电压范围为0V+。 他们想知道、如果输入值为-0.1V、COM 将输出什么值? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看在 NC/NO I/O 路径上施加-0.1V 电压的绝对最大额定值、您将看到不会对器件造成永久损坏。  但是、我们不能 在建议的工作条件之外接受数据表性能规格。   

    当您开始将电压增加到超出建议的工作范围时、您开始打开信号路径上的保护二极管。  在我看来 、您不太可能 开始打开该二极管并泄漏电流、然后将 I/O 引脚上的电压削波至-0.1V、但 TI 不能在   建议的工作条件下获得优异的性能。

    谢谢、

    Adam