This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:MUX36S16更宽的电压 CD74ACT257M 替代产品

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16, CD74ACT257, MUX36D04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/568386/mux36s16-mux36s16-wider-v-replacement-for-cd74act257m

器件型号:MUX36S16
主题中讨论的其他器件: CD74ACT257MUX36D04

团队、

我请求的器件类似于 CD74ACT257M、但可在-12V 至12V 范围内工作。  你有什么建议吗?  

 

由于 V 范围、我想 MUX36S16。  

 

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    这很难回答、不知道客户喜欢 CD74ACT257器件的功能。 您是否知道他们在系统中要做什么、以便我们可以帮助找到正确的开关。

    CD74ACT257函数看起来像一个被缓冲的4通道1:2器件。 我认为您使用 MUX36S16器件在较高电压范围内处于正确的轨道、但您需要2个 MUX36D04器件才能实现 CD74ACT257等效的4通道1:2功能。

    CD74ACT257是缓冲开关、而 MUX36D04器件是无源开关。 您的客户是否需要多路复用器的驱动电流功能?

    谢谢、
    Adam