This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我是否需要数字多路复用器或模拟开关?

Guru**** 2582685 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251, SN74CB3T3257, TS3A44159, SN74HC4851, CD4512B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/567217/do-i-need-digital-multiplexers-or-analog-switches

主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3251SN74CB3T3257TS3A44159CD4512B

您好!

我需要一些信号开关、但我无法确定是使用数字多路复用器还是模拟开关。

我需要几个四路2:1多路复用器、几个单通道2:1多路复用器和一个单路9:1多路复用器、这些多路复用器可以拆分在8:1 + 2:1中。

我必须传递的最坏情况信号是8MHz 时钟、我的主要任务是尽可能实现最小的输入-输出传播延迟(选择-输出传播延迟无关紧要)。 我找到了一些器件(主要是 SN74CBTLV3251和 SN74CB3T3257)、但我不确定它们是否适合我。 我不明白为什么在模拟开关的数据表中没有提到输入-输出传播延迟。

可以帮帮你吗?

提前感谢。

Stefano Infante

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    好消息数字多路复用 器和 模拟开关是同一器件的两个不同名称。  这两种器 件都是无源 FET 器件、可打开和关闭信号路径和/或将信号路径路由到不同位置。   这些开关和多路复用器的 I/O 连接到这些导通 FET 的漏极和源极、因此 传播延迟非常快 且难以测量。  您基本上 是在尝试测量电荷从漏极到源极的速度。   您可以在开关和多路复用器常见问题解答页面 和 以下博文中找到更多信息:

    为了帮助您找到具有 TI.com 上的选择工具的器 件、您可以使用该工具筛选4通道(四通道) 1:2器件和1:8器件。  遗憾   的是、直到3月底、我们才会将所有这些器件放在一个可搜索的表中。        您可能需要查看 TS3A44159等1:2器件的两个信号开关以及 SN74HC4851等1:8器件的模拟多路复用器/多路信号分离器部分、以找到这两种配置。  所有这些开关将具有足够的带宽来传递8MHz 时钟信号。

    谢谢、

    Adam

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的回复。

    我发现您链接的帖子和应用手册非常有用、 并且完全同意用户在另一篇文章中关于将此有用信息放在 e2e 论坛部分之上的机会的说法、以便所有用户都可以快速地解决他们的大多数问题。

    关于传播延迟、我的问题是、标记为"多路复用器"的产品确实提到了(然后测量)传播延迟、而这些延迟可以方便地在数据表中报告。 另一方面、标记为"模拟开关"的产品根本没有提到传播延迟。 顺便说一下、这种差异对于非 TI 产品也是如此。

    但我可能会看到你的答覆中有一个隐藏的解释:)
    您会说"这些开关和多路复用器的 I/O 连接到这些导通 FET 的漏极和源极、因此传播延迟非常快且难以测量"。
    我注意到的一件奇怪的事情是、"多路复用器"的 Rdson 通常比模拟开关高、有时甚至高十倍或二十倍。 这使我能够这样思考:
    - Rdson 是电荷必须"通过"才能从漏极进入源极的直流电阻
    - Rdson 是由于向栅极自身施加高于 Vth 的电压时、FET 通道在栅极下形成
    -较高的 Rdson 意味着通道更长(这是我的猜测)
    -当通道更长时、电荷从漏极传递到源极所需的时间更长->这段时间是可测量的->使用高 Rdson 和暴露 TPD 的"多路复用器"的情况
    -当通道较短时、电荷从漏极传递到源极所需的时间更短->这段时间不可测量->使用低 Rdson 和 TPD 的"模拟开关"的情况、这种情况无法轻松测量、然后也不会暴露在外

    你怎么看?
    如果这个逻辑电路工作、那么我只需将最低的 Rdson 开关视为最快的开关、肯定能解决我的问题...

    再次感谢。

    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    感谢您的反馈。  如果有更多有关此类信息的请求、将有助于我获得资源、以便移动这些文档或撰写其他文档。  

    关于传播延迟、我的问题是、标记为"多路复用器"的产品确实提到了(然后测量)传播延迟、而这些延迟可以方便地在数据表中报告。 另一方面、标记为"模拟开关"的产品根本没有提到传播延迟。 顺便说一下、这种差异对于非 TI 产品也是如此。

    遗憾 的是、命名约定"多路复用器"开关"编码器""数字多路复用器"不是公司或公司内部的标准公司。  即使在 TI 内部、TI 也有多路复用 器在 CD4512B 等 TI 具有缓冲 I/O、在此类应用中、传播延迟值得注意。

    另一个注意事项是   、TI 内部有多种不同的业务来生产开关和多路复用器。  每家企业都独立运行、并将设备的特性描述得稍有不同。  有些 企业决定指定传播延迟、而其他企业则不是为了自己 的独立思考流程。  

     

    我注意到的一件奇怪的事情是、"多路复用器"的 Rdson 通常比模拟开关高、有时甚至高十倍或二十倍。 这使我能够这样思考:

    你已经做了一 个很好的"奇怪"的观察。  根据您尝试优化的性能、设计无源 FET 开关时需要进行某些权衡。   正如您提到的、这主要是由于 FET 的尺寸。  通常、为了实现 低 Rdson、 您需要更大的 FET、但代价 是增加了电容和带宽、并且为了实现更高的带宽和更低的电容、需要更小的 FET。   

     

    我需要仔细检查 Rdson 和传播延迟之间的关系。

     

    您在处理该传播延迟的内容是如此重要。  我想说、几乎所有开关和多路复用  器都小于5ns、大多数都在 ps 范围内。


    Adam

     你怎么看?
    如果这个逻辑电路工作、那么我只需将最低的 Rdson 开关视为最快的开关、肯定能解决我的问题...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Adam Torma"]

    您在处理该传播延迟的内容是如此重要。  我想说、几乎所有开关和多路复用  器都小于5ns、大多数都在 ps 范围内。  

    [/报价]

    Adam、

    我必须在不同路径上同步信号。 因此、传播延迟至关重要、但传播延迟的相关知识可能更为重要: 如果我确信我使用的所有多路复用器的最大传播延迟远低于我的同步目标、我可以确保它们对最终结果没有影响。 因此、我需要选择尽可能低的传播延迟、以便对最终结果的影响最小。 我必须在所有"正向和反向"路径中使用相同的部件、以便对它们自身的"零值"更有信心。 我希望我已澄清... )

    我的目标是大约100ns、但正如您所知、为了有机会在最终测试中获得所需的结果、人们经常必须寻求最佳的设计...

    再次感谢。

    Stefano