This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:针对模拟输入从 SN74LV4051A 更改为 TS5A23159

Guru**** 2509865 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101, SN74LV4051A, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/567605/ts5a23159-changing-from-sn74lv4051a-to-ts5a23159-for-analog-input

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件:ADC121S101SN74LV4051A

你(们)好

我们将使用模拟多路复用器 SN74LV4051A 与 ADC121S101。

8x 输入-> SN74LV4051A -> ADC121S101

这次、我们将考虑2:1多路复用器(或开关)、我们将使用 TS5A23159。

2x 输入-> TS5A23159 -> ADC121S101
用法是相同的。 目的只是为了减少使用的端口。

您认为这种变化有什么麻烦吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA Na、

    SN74LV4051A 和 TS5A23159等所有这些器件都是无源 FET 开关。 您可以与另一个 FET 互换并使用无源 FET、它们将具有相同的功能、但不一定具有相同的性能。 半导体公司设计了不同类型的无源 FET 开关、以针对不同应用优化特定的性能参数。 只要您的系统接受器件数据表中所述的性能、您就可以互换任何无源 FET 开关。

    Adam