This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:模拟输入:凸点二极管的 Vf

Guru**** 2508965 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/567212/ts3a24157-analog-input-vf-of-clump-diode

器件型号:TS3A24157

你(们)好

对于 TS3A24157、GND 和 VCC 的输入凸点二极管的 VF 值是多少?  0.5V?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NA NA、

    是的、如 数据表中所示、0.5V 是开始估算输入钳位二极管正向偏置电压 Vf 的好地方。  实际上、 我们在数据表中对缓冲器进行了一些规格、因此在您看到它完全导通之前、它可能更像是0.6V 或0.7V。  

    谢谢、

    Adam