This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 信号开关是如何工作的?

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/565437/how-does-a-signal-switch-work

主题中讨论的其他器件:TS3L110

您好、Adam、
还有一个小问题:

我是否需要端接来自连接 TS3L110的50欧姆电源的差分线路? 例如、TS3L110输入端的100 Ω 差分端接。 我的最大频率为100MHz。 我仍然不确定我如何理解开关的工作原理、假设它仅用作电阻器(Ron 约8 Ω)、我不需要端接。 但我几乎不相信这一点。 但另一方面、我看不到任何输入或上电阻的数据表条目...

那么、这种黑色魔术开关是什么呢? ;)

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    以下是一些资源、可帮助您了解无源 FET 开关如何执行其黑色魔法。  

    下面是 选择合适的德州仪器信号开关的摘录

    以下摘录自 信号开关 e2e 常见问题解答页面:

    如果您对固态信号开关黑色魔法还有其他疑问、敬请告知。  我可能正在努力更新其中的一些材料、或许能够帮助指出这些文件不清楚的地方。  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美! 正是我想要的……我很感激能看到它:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为在产品网站的顶部可以找到如此出色的应用手册是完美的。 这也是所有不同产品类别的理想选择、因此可以很好地了解每个不同的产品主题。

    (只是一个小客户的愿望):)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 令人惊叹的应用手册的作者再也看不到您的精彩评论了、这实在太糟糕了。 我会将此反馈发回给我们的营销团队、看看我们是否可以将此应用手册移到产品页面的顶部。 祝您设计顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他任何阅读此内容并有其他问题或主题的人、请告诉我、因为我可能会在您的其他问题中编写一份新的应用手册。