This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:当 VCC=0v 时、COM 和 NO/NC 之间的连接

Guru**** 2382910 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TS3USB221, TS3A5223, SN74CB3Q3305, SN74CB3Q3253, TS5USBA224, TS5A22362, TS5A23159, TS3USB3000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/565567/ts3a24157-connection-between-com-and-no-nc-when-vcc-0v

器件型号:TS3A24157
主题中讨论的其他器件: TS3USB221TS3A5223SN74CB3Q3305SN74CB3Q3253TS5USBA224TS5A22362TS5A23159TS3USB3000

你(们)好

当 VCC=0V 时、您是否有关于 COM 和 NO/NC 之间连接状态的信息?

它是否取决于数字控制输入(VIN1、VIN2)?

我们检查了 COM 和 NC/NO 之间的电阻约为5Kohm。

这是正常的吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NA Na、

    当 VCC=0V 时、我们没有 COM 和 NO/NC 之间连接状态的信息。  当 Vcc=0V 时、我们不保证 TS3A24157的阻抗、因为它没有断电保护特性。  

    如果您希望器件在 Vcc=0v 时处于高阻态、则需要找到具有 Ioff 或 Ioff 保护的器件、如 TS3USB221的以下规格所示。  它表明 、通过信号路径的泄漏极少。  

    当 Vcc = 0V 时、您为什么需要让器件处于高阻态?  您是否能够使用2通道 1:2 TS3USB221器件而不是 TS3A24157?  

    这是另一篇文章、也介绍了关断保护功能。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    感谢您的建议。

    TS3USB221具有选择输入、但它似乎同时控制两个通道。
    我需要1:2双通道开关、可以像 TS3A24157那样独立控制。

    顺便说一下、TS3A5223具有 Ioff、并且它将 Vin_max=4.3V 作为绝对最大额定值。
    因此、我认为当 VCC=0V 时、TS3A5223被允许在模拟输入上施加电压。 我的理解是否正确?

    如果它正常、我将选择 TS3A5223而不是 TS3A24157。
    (尽管引脚兼容器件最好...)

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NA Na、

    顺便说一下、 TS3A5223 具有 Ioff、并且它将 Vin_max=4.3V 作为绝对最大额定值。
    因此、我认为 VCC=0V 时、TS3A5223被允许在模拟输入上施加电压。 我的理解是否正确?

    否、  当 VCC=0V 时、TS3A5223不被允许在模拟输入上施加电压。  我们针对 这些规格的数据表命名目前并不一致。  如果您查看 TS3A5223中的 Ioff 规格、则会发现  测试期间 Vcc = 3.6V。  您需要找到一个 Vcc=0V 的技术规格 、并 在信号路径上施加电压、以查看它是否泄漏到 FET 开关的另一侧。

      

    您需要找到一个类似 SN74CB3Q3305器件的规格、该规格显示 Vcc = 0V 时的泄漏

    为什么需要独立的逻辑控制?   SN74CB3Q3305作为独立逻辑控制进行切换。  使用此器件需要考虑什么?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    感谢您的建议。

    很抱歉、我的问题不充分。

    我正在寻找具有 TS3A24157RSER (UQFN)的兼容器件、允许在 VCC=0V 时在模拟输入端施加电压。

    我附上以下图片。

    A 和 B 是音频信号。

    一个通道是固定的(A 或 B)、但另一个通道在 A 和 B 之间发生变化

    让我确认以下问题。

    与 TS3A24157不同、VIN-MAX 作为 TS3A5223的绝对最大额定值与 Vcc 无关。

    换句话说、我认为 TS3A5223在模拟输入端没有 ESD 二极管、当 VCC=0V 时、它可以接受模拟输入(-0.3V 至4.3V)。  

    确定 TS3A5223的 VIN-MAX 时是否存在 VCC 条件?


    关于您的回复、当 VCC=0V 时、TS3A5223不允许在模拟输入端施加电压。  

    您的意思是、如果在 VCC=0V 时施加电压、TS3A5223将会损坏、 对吧?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现一个 器件 可以满足要求、但会有一些未使用的通道 SN74CB3Q3253

    您是否尝试通过以0V 为中心的器件传递模拟信号。 如果出现这种情况、您需要具有负电压摆幅功能的器件、例如 TS5A22362至 TS5USBA224?  

     

    您是正确 的、因为最大输入电压绝对值不是相对于 Vcc 的、因此没有一个保护二极管开始导通。  但是、对于 TS3A5223、当 Vcc = 0V 时、我们无法保证 I/O 信号路径处于何种条件、因为我们没有在数据表中指定它。

    根据数据表 中的绝对最大规格、 如果 Vcc = 0V 并且在 I/O 信号路径上施加了高达4.3V 的电压、您将不会导致永久损坏或存在可靠性问题。  但是 、在  这种情况下、我们仍然无法告诉您有多少电流会泄漏到器件中。   

     

    似乎很难找到满足您所有要求的确切器件。  当 Vcc = 0V 时、您需要知道器件状态的原因是什么?  这是灵活的要求吗?  

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    感谢你的答复。
    我本来可以理解允许施加电压(最高4.3V)、但当 TS3A5223中的 VCC=0V 时、未定义泄漏电流(或 IO 阻抗)。


    您能否检查以下理解是否正确?

    关于 TS5A23159、当 VCC=0V 时、它能够在断电模式下实现隔离。
    此外、当 VCC=0V 时、它还提供 INC/INO/ICOM (PWROFF)。

    因此、对于3.3V 电源、我可以获得以下结果:
    R = 3.3V/0.2uA@25℃= 16.5Mohm


    当 VCC=0V 时、TS5A23159可将 IO 的状态定义为高阻态。
    换句话说、当 VCC=0V 时、TS5A23159可接受在模拟 IO 上施加电压。
    正确吗?
    (我很困惑、因为 VNC/VNO/VCOM 的绝对最大额定值限制为-0.5V 至 VCC+0.5V)


    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NA Na、

    现在、我 想我看到您对这些规格的困惑、尤其是 当 TS5A23159 绝对最大额定值表和电气规格表出现冲突时。  我同意  数据表中以一种混乱的方式指定此功能。  我认为 TS3USB3000等较新的开关更明确地指定了此功能。

    如果您查看绝对最大额定值中的合格备注、您会发现在某些情况下可能会超出这些规格

    注1指出、超过 表中的这些值 可能会导致问题、但并不意味着总是 会导致问题。

    注4表明  、只要不超过-50mA 电流钳位额定值、就可以超过 I/O 引脚上规定的电压

    注5 给出  了 I/O 引脚的最大绝对电压5.5V  

    是  的、当VCC=0V 时、TS5A23159能够在断电模式下进行隔离。
    此外、当 VCC=0V 时、它还提供 INC/INO/ICOM (PWROFF)。

     当电源等于 Vcc = 0V 时、您可以在 I/O 引脚上获得以下3.3V 信号:
    I/O 信号路径上的电阻= 3.3V/0.2uA@25℃= 16.5Mohm


    VCC=0V 时、TS5A23159可将 IO 的状态定义为高阻态。  
      VCC=0V 时、TS5A23159可接受在模拟 IO 上施加电压。
     

    感谢您提出这些问题、因为即使对我来说、这也是令人困惑   的、因为所有这些器件都是在不同的时间设计的、具有不同的工程师、并且对于如何指定器件有不同的想法。  我相信 e2e 社区中的其他人也很欣赏这些问题、因为他们可能会遇到相同的问题。  

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    感谢您的解释。
    我可以清楚地理解其中的内容。

    贝斯特雷加兹