This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:12Mbps 速率的眼图?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/566730/bq24392-eye-diagrams-for-12mbps-rate

器件型号:BQ24392

当客户 以12兆位/秒的速率进行测试时、在不同的站点获取一些不一致的眼图数据、这也具有更大的信号振幅。  您是否可以向我们发送 BQ24392RSER 的12兆位速率图?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    您能否提供有问题的眼图?

    不同站点有何不同?

    振幅越大?  

    您是否有   要共享的原理图和/或布局?

    对于 BQ24392 USB 2.0器  件、12Mbps 的速度非常慢、可以轻松通过数据表中的480Mbps。

       

    让我们知道您可以收集哪些更多数据来帮助我们完成调试过程。

    Adam