主题中讨论的其他器件:SN74CBT16214、 TS3DV642
您好!
我需要一个1:3多路复用器来驱动高达60MHz 的 CMOS 3.3V 信号。
该器件 SN74CBT16214是否支持这么高的频率? 数据表中没有可用的带宽数据。
此致、
Bhavya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要一个1:3多路复用器来驱动高达60MHz 的 CMOS 3.3V 信号。
该器件 SN74CBT16214是否支持这么高的频率? 数据表中没有可用的带宽数据。
此致、
Bhavya
Bhavya、
TS3DV642是我们在市场上性能最高、功耗最低的开关之一。 与 SN74CBT16214C 200MHz 开关相比、这是一款7.5GHz 开关。 这些器件 不会导致任何信号完整性问题、因为它们都是具有低 Ron 和 Con 寄生效应的无源 FET 开关。 TS3DV642在 FET 的栅极上包含一个电荷泵、该电荷泵 将在 整个输入电压范围内保持 Ron 更加一致、而 SN74CBT16214C 将仅是一个 FET、并且在整个输入电压范围内具有更多的 Ron 变化。
如果您希望将16个 I/O 多路复用为3个不同的器 件、并使设计保持小巧紧凑、我认为24通道1:3 SN74CBT16214C 将是一个很好的起点、因为它具有200MHz 的带宽来覆盖您的125MHz RMGII 信号。
谢谢、
Adam