This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:绝对最大额定值:模拟信号电压

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/566567/ts3a24157-absolute-maximum-ratings-analog-signal-voltage

器件型号:TS3A24157

你(们)好

我想清楚地说明模拟信号电压的规格。

我无法获得以下注释的含义。

[绝对最大额定值]

模拟信号电压(4)      –0.5 (最小值)  VCC + 0.5V (最大值)

(4)该值限制为5.5V (最大值)。

根据注释(4)、模拟信号电压似乎被限制在最大值5.5V。

这是否始终适用?

例如:

当 VCC=0V 时、模拟信号电压可以接受5.5V 吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如您所述、该器件的最大额定值为-0.5V (最小值)至 Vcc + 0.5V (最大值)、因此如果 Vcc = 0V、则可接受的电压范围为-0.5V 至+0.5V。

    该子注释表明、即使电源为5.5V、这些引脚上的电压也不能超过5.5V、上限将保持为5.5V (不是6V、如所列的 Vcc + 0.5V 最大值所示)。 在该特定器件上、本子注释没有太大意义、但在 Vcc 范围超过5V 的器件上更有意义。