This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3384:SN74CBTD3384的哪个端口是源端口? A 还是 B?

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTD3384
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/566509/sn74cbtd3384-which-port-of-the-sn74cbtd3384-is-the-source-a-or-b

器件型号:SN74CBTD3384

你(们)好

只有一 个小问题:

SN74CBTD3384的哪个端口是源端口?  A 还是 B?

我想知道应该连接3.3V 信号 或5V 信号的端口。

我可以将3.3V 信号连接 到任何端口吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WoonSeok、

    我查看了数据表、对我来说也不清楚。  我已联系负责此器件的工程师、以便他能帮助我们回答问题。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有一个很好的应用手册、介绍了如何使用 SN7CBTD3384进行5V 至3.3V 电平转换 

    信号可以从 A 传递到 B 或从 B 传递到 A、所有这些信号都将钳位到~3.3V。