请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTD3384 你(们)好
只有一 个小问题:
SN74CBTD3384的哪个端口是源端口? A 还是 B?
我想知道应该连接3.3V 信号 或5V 信号的端口。
我可以将3.3V 信号连接 到任何端口吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
只有一 个小问题:
SN74CBTD3384的哪个端口是源端口? A 还是 B?
我想知道应该连接3.3V 信号 或5V 信号的端口。
我可以将3.3V 信号连接 到任何端口吗?
谢谢。