This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:用于多路复用3线 RTD 的模拟开关

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/565421/ts5a3166-analog-switch-for-multiplexing-3-wire-rtds

器件型号:TS5A3166

您好!

TS5A3166DBV 器件是否适合多路复用3线 RTD 或热电偶?

还有更好的选择吗?

谢谢、

Jayant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayant、

    要为您的系统确定正确的开关、您需要了解来自电阻式温度检测器(RTD)或热电偶的信号的电压范围。  TS5A3166器件将传递高达5.5V 的电压、并且在整个电压范围内具有小于1欧姆的导通状态电阻和平坦的导通状态电阻、几乎没有失真。

    您正在尝试使用多路复用器实现哪些目标?  您是否尝试将多个热电偶连接到一个 ADC?  TS5A3166是一款1:1 SPST、只会打开和关闭信号路径。  

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。

    我的目的是在现场传感器和 ADC 之间使用该部件。 最大输入 电压为3V、但传感器可以是 RTD、热电偶或24V 电流回路。  " 先断后合"操作和低导通电阻对于我的操作至关重要。 我阅读了 DG408数据表、但它具有更大的 Ron。

    您能帮我选择最合适的器件吗?

    谢谢、
    Jayant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayant、

    感谢您提供有关要求的更多信息。  我们的所有信号开关都将支持3V 信号、并且我们的器件的导通状态电阻小于1欧姆。  由于您提到了 DG408、因此您似乎希望将多达8个不同的传感器连接到一个 ADC。  下面、我在 TI.com 上使用了我们的开关选择工具 、 对1:8开关进行了滤波、并 按导通状态电阻从最小值到最大值进行了排序。

      

    如果您认为这些器件中的任何一个与您所需的器件接近、请告诉我、我们可以进一步优化搜索。  

    当多路复用器 可以选择的端口数量增加时、例如 1:8、1:16、1:32、一个问题 是它会增加信号路径的导通状态电阻。  您可以考虑使用信号路径上具有较少端口 的器件、例如1:4 TS5A5017。  您可以将2通道1:4开关的输入连接在一起 、并 使用1:1 TS5A3166将其隔离 、从而有效地实现 Ron ~15欧姆的1:8开关。

     我期待您的想法、

    Adam