This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A44515:是否提供故障保护版本?

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A44515, TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/564707/ts12a44515-any-fault-protected-versions-available

器件型号:TS12A44515
主题中讨论的其他器件: TS5A3166

我正在寻找具有故障保护功能的 SPST 开关。 我现在使用的是 ADG4612、想要在 TS12A44515上找到一个具有较低 RDS 的受保护开关、它看起来很近、但在连接到的电路带电但器件不带电时、它是否受到过压保护? TI 是否会制造这种开关?

谢谢

博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    当 Vcc=0V 时、TI 提供的器件会将信号路径置于高阻抗 Hi-Z 状态。  TI 将此功能称为断电保护或 Ioff 保护。  我们正在努力寻找更好的方法、让您在我们的网站上找到这些器件、但直到今年中的某个时候、它才会上线。  

    TS5A3166是我发现的具有断电保护功能的超低 Ron SPST 器件。  我在 TI.com 开关搜索工具上找到了这一点 、方法是筛选 SPST 器件、然后将 Ron 从低到高排序。  然后、我打开了每个数据表并查找断电泄漏参数。  

    工具中的其他功能下还有一个滤波器、用于 Ioff 保护、但它不一定返回具有此功能的所有器件。  这将在今年中确定。  

    很抱歉、如果您需要更多帮助、请告诉我您需要什么。  

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的帮助。 我将了解该部分。